This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:如何了解手册中配置的从8GHz 到10GHz 的斜升采样?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2594EVM, LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1207196/lmx2594-how-to-understand-the-ramping-sample-8-ghz-to-10-ghz-configured-in-the-manual

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMX2572、、 LMX2572EVM

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

手册中的参数与 TICSPRO 中的参数不对应。 您能否将采样中的50MHz 更改为20MHz (可与相位检测器频率区分开来)、您还能提供 TICSPRO 中在2ms 内自动从8GHz 斜升至10GHz 的配置的屏幕截图? 如果对参数进行了计算、您能详细说明一下吗?

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我不理解您的第一句话、请澄清一下。

    下面是一个配置示例,它斜升8GHz --> 12GHz --> 8GHz -->.....

    e2e.ti.com/.../2594ramp.tcs

    对于斜坡应用、建议阅读 LMX2594EVM 用户指南、LMX2572EVM 用户指南和 LMX2572数据表、了解更多详细信息和示例。