This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:PDN 的最大输入电压规格是多少?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206370/lmk03318-what-is-the-maximum-input-voltage-spec-for-the-pdn

器件型号:LMK03318

我有疑问。
LMK03318的 PDN 的最大输入电压规格是多少?

数据表第8.20章"两级逻辑输入特性"仅说明了最低规格。

https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/2-level-logic-input-characteristics-hw-sw-ctrl-pdn-gpio-5-0-snas6697594#SNAS6697594

数据表第8.1章"绝对最大额定值"根据定义、最大规格为"V _ DD"+ 0.3 [V]。

https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/absolute-maximum-ratings-snas6699871#SNAS6699871

也就是说、该"V_DD"是"VDD_IN"还是"VDDO_x"?
我们使用"VDD_IN"为3.3V 供电、"VDDO_x"为2.5V

此外、您可以在数据表第12.4.4章"从分离电源轨上电"的图84中看到、PDN 引脚通过"VDDO_01"上拉。
"VDDO_01"是"VDDO_x"的一个。

https://www.ti.com/document-viewer/LMK03318/datasheet/powering-up-from-split-supply-rails-slys0153267#SLYS0153267

毕竟、"V_DD"是否指示"VDDO_01"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PDN 引脚的电压不要超过 VDD_IN + 0.3V。

    VDDO_x 可以是1.8V、2.5V 或3.3V、而 VDD_IN 是3.3V 引脚。 因此、可以将 PDN 上拉至 VDDO 引脚、因为它们不应超过 VDD_IN 的电平。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我确保 PDN 引脚可以由3.3V GPIO 控制。
    我确认没有出现问题、因为未超过 VDD_IN + 0.3 = 3.3 + 0.3 = 3.6V。

    谢谢。