This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B -输出的正确选择。

Guru**** 2526530 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200387/lmk05318b--correct-choice-of-output

主题中讨论的其他器件:LMK05318BLMK5C33216

尊敬的团队:
我请你的帮助。

我有 LMK05318B 芯片的一些设计、基准时钟的输入为30.72MHz 0.28ppm、输出应为122.88MHz。  我有3个问题:

我应该在 LMK05318B 芯片上选择哪个输出编号(引脚)、以便在输出端以超低的相位噪声获得高精度122.88MHz 信号?  

Ticspro 中应设置哪些正确设置来更改 EEPROM 中的寄存器、以便在输出端具有极小相位噪声的精密信号?  

如何使用 I2C 正确地更改 EEPROM 中的寄存器:要使用寄存器锁定方法或直接写入方法?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy:

    Unknown 说:
    我应该在 LMK05318B 芯片上选择哪一个输出编号(引脚)来在输出端获得具有超低相位噪声的高精度122.88MHz 信号?  

    Ticspro 中应设置哪些正确设置来更改 EEPROM 中的寄存器、以便在输出端具有极小相位噪声的精密信号?  [/报价]

    建议使用 OUT4-7作为输出信号将由 APLL2生成。

    由于该器件在 APLL1上具有2500MHz BAW VCO、因此您可以使用具有 DPLL/APLL1的级联模式的 APLL2来提供抖动消除;从而更大限度地减少 APLL2带内相位噪声/抖动对输出信号的影响。 在这种情况下、DPLL 将需要自己的基准输入。 如果基准丢失、DPLL 还支持无中断切换和保持。

    我们还拥有 LMK5C 系列器件、该器件具有2457.6MHz BAW VCO、可以生成122.88MHz 输出、具有低抖动性能: www.ti.com/.../lmk5c33216.pdf

    输出的抖动要求是什么?

    [quote userid="333755" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200387/lmk05318b--correct-choice-of-output 如何使用 I2C 正确地更改 EEPROM 中的寄存器:要使用寄存器锁定方法或直接写入方法?
    [/报价]

    有关 对 EEPROM 进行编程的信息、请参阅数据表中的第9.5.5和9.5.6节。 您可以尝试方法1:寄存器提交。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riley!

    感谢您的快速响应!

     输出的抖动要求-不高于125fs rms。

    低相位噪声、如表格中所示。

    此外、我能否在一些输出上获得与输入30.72MHz 频率相同且具有相同高特性的输出? 如果是,有哪些选择?

    Yuriy.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy:

    是的、您可以在与输入相同的频率下生成输出。

    -选项1:使用 APLL (仅 APLL 模式)。

    -选项2:启用 DPLL 与 APLL 一起使用

    根据输入的噪声曲线、上面的选项会产生不同的结果。 您能否分享您输入的相位噪声图、以便我提供建议?

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riley!

    我可以 在任何输出上生成输出作为输入?

    还是有细微差别?

    这是振荡器输出端的相位噪声图(LVCMOS、3.3Vdc)。

    或表格。

     

    祝你一切顺利
    -Yuriy .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy:

    我将查看您的数据并返回此内容。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riley!
    还在等你的回答。
    提前感谢您
    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy:

    LMK053138B 不具有直接缓冲输入输出的功能。  您可能需要使用 PLL (上面列出的2个选项)来生成该30.72MHz 时钟;但是、噪声曲线会与您的输入不同(不具有高性能特性)。

    仅供参考、我上面推荐的 LMK5C33216具有将30.72MHz 输入缓冲到 OUT0或 OUT1的功能。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riley!

    当然、最好使用缓冲器!

    但我需要    从连接到 PRIREF 输入的1PPS 信号同步这些频率30.72MHz 和122.88MHz!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuriy:

    要使 输出  与1PPS PRIREF 同步30.72MHz 和122.88MHz、您需要使用 DPLL。 由于输出由 VCO2生成、因此您需要 通过 DPLL1/APLL1级联 APLL2。 希望下图有助于说明这一点。

    我的理解是、您具有  用作 输入的30.72MHz 时钟。 如果可以、您可以将该时钟设置为 XO 输入。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Riley!

    当然- XO 输入端具有30.72MHz 的时钟连接!

    对于输出频率30.72MHz 和122.88MHz、建议使用输出4-7。

    以获得最佳性能特性?

    і 在配置 LMK05318B 之前、任何输出上都不会有信号、即使 XO 上有弯折线吗?

    尤里耶!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议将 OUTPUT4-7用于 APLL2输出。 但您也可以使用其他输出、因为 APLL1仅用于 APLL2基准。

    您必须使用 TICS Pro 进行配置才能查看输出。

    -Riley