This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832分配模式

Guru**** 2391205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX2820, LMX2594, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205681/lmk04832-lmk04832-distribution-mode

器件型号:LMK04832
主题中讨论的其他器件: LMX2820LMX2594LMK04828

尊敬的先生或女士:

我正在尝试为多波束天线创建同步多个时钟。

我测试了 LMK04832的一些模式以使用 EV 板、但没找到 LMK04832的良好设置。

为便于您理解、请参阅我们的时钟系统拓扑。

 

我们的部件中有两种类型的板。

一个是构成 SYSREF 时钟并将10MHz 参考时钟和 SYSREF 分配给 FM 板的主板。

其他是6个 FM 板、其中包含带有 RFSOC 的 DAC 和 ADC、每个 FM 板中都包含 LMK04832和 LMX2694。

在我的测试中、有几个有关 LMK04832的设置问题。

请参考以下问题并提供您的建议。

1.在主板中、关于时钟分配模式

 -输入: SYSREF -从信号发生器 RF 输出到 CLKin0, 10 MHz-从信号发生器 10MHz 输出到 CLKin1

 - PLL 原始寄存器数据

e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_distribution-mode.txt

(Q1)每个 CLKOUT 偶数端口中都没有输出信号-器件时钟10MHz。

    您能 找出为什么不在此模式下运行吗?

(Q2)尽管在 CLKOUT 奇数端口中获取输出、但它看起来在 SYSREF 中有抖动、如图所示。

    如何减少时钟输出中的这种抖动?

3.在 FM 板中,关于转发器模式

 -输入: SYSREF 到 SYSREFREQ , 250 MHz 到 OSCIN

 - PLL 原始寄存器数据

e2e.ti.com/.../LMX2694-5GHz-Repeater-Mode.txt

(Q3)如果 SYSREF_EN 和 SYSREF_REPEAT 打开、是否没有 SYSREF 的设置?

    它是否  只是根据下面的 SYSREFREQ 输入信号重复、我理解对吗?

4.关于同步所有时钟

(Q4)要实现所有 FM 板之间的同步、我还有其他建议吗? 请给出您的建议。

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

    只要时钟分频器值 = 1、DCC 和 HS 位都应为= 1。  

    抖动可能是由于输入10MHz 时钟是正弦波信号、请尝试使用方波信号、例如使用函数发生器而不是射频发生器来生成输入时钟。

    在 sysref 中继器模式下设置 LMX2694后、来自 RFoutB 的信号输出将等于 sysrefreq 引脚的输入信号。

    同步是一个复杂的主题、这里很难一一一一列举。 建议访问产品页面(LMX2694、LMX2594、LMX2820、LMK04832、LMK04828)等有关 sysref 和同步的同事。   

    BTW、系统相位噪声将不会是理想噪声。  进入 FCM 电路板中 LMK04832的10MHz 时钟在主电路板上累积了抖动。 使用该 dirty10Mhz 时钟来生成250MHz 时钟也是不理想的。 LMK04832 PLL 的相位噪声也会前馈到 LMX2694的输出端。  

    在 FCM 电路板中、建议将 LMK04832置于双 PLL 模式、在 PLL1中使用 VCXO 清理输入时钟、并使用 OSCout 输出作为 LMX2694的参考时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fung:

    感谢你的评分

    我  根据您的建议使用方波后检查了 SYSREF 输出的抖动是否消失。

    遗憾的是、尽管检查了 DCC&HS 位、但  在 LMK04832以分配模式运行时、偶数端口中仍没有器件时钟输出。

    请再检查以下问题。

    (Q1)请从 TIC 重新检查以下原始寄存器数据和屏幕截图。

    e2e.ti.com/.../3056.LMK04832_5F00_distribution-mode.txt

    我期待您的答复。

    祝您度过美好的一天~^^

    谢谢!

    最好的面包

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Han、

     DCC&HS 位"高电平"应该用于 DIV1/旁路 CLKin1输入频率。

    如果要在 CLKin1输入端馈送外部正弦波、则应在非常低(10MHz)的输入频率下具有足够的输入功率电平。 请参见下图。

    您是在 LMK04832 EVM 还是在您的定制电路板上执行测试? 如果是定制板、则需要查看 CLKin1输入终端以获得单端正弦波输入。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、

    EV 板和信号发生器之间的连接出现问题。

    修复后、先前的大多数问题都已解决。

    即使我提供一个 电平约为0dBm 的10MHz 参考时钟、在 LMK04832中采集输入时钟似乎没有问题。 在 EV 板上似乎工作正常。

    但是、我发现了另一个问题、即 SYSREF 输出上存在异常信号。

    这种情况经常发生在 SYSREF 上的闪烁、 SYSREF 上显示出无用的信号、如以下屏幕截图所示。

    如果您有任何想法或经验、请告诉我您对此的猜测?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您能告诉我们、发生在哪个电路板和器件输出 SYSREF 闪烁?

    如果它来自主板分配模式器件 SYSREF 输出、这是可能的、因为 CLKin0处的 SYSREF 预计将 随 CLKin1输入重新计时并分配 SYSREF 输出。 因此、它需要保持设置和保持计时要求。

    我建议在主 LMK SYSREF 输出上提供延迟、以调整时序要求、它应该可以解决问题。

    我认为、6x FM 板 LMK 输出上也可能会发生类似的情况。 这也需要类似的操作。

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔