This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS503:为什么选择扩频?

Guru**** 2835765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206557/cdcs503-why-select-spread-spectrum

器件型号:CDCS503

如果使用2%的展频可降低 EMI、为什么我要选择"无展频"作为选项? 我需要了解哪种折衷方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    并非每个应用都需要 SSC、也并非每个系统都可以接受 SSC 时钟。 这一切都取决于应用需求。