This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216EVM:在 TICS-pro 上选择器件不起作用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206359/lmk5c33216evm-device-selection-on-tics-pro-does-not-work

器件型号:LMK5C33216EVM
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216

大家好!

我正在尝试确定 LMK5C33216是否可用于我们的要求:

    具有100MHz 基准输入

    2.750MHz CLK 输出(来自 VCO1)

    3. 800MHz CLK 输出(来自 VCO2)

但是、我无法通过"选择器件"选项在 TICS-pro 上访问此器件。 我在尝试选择时遇到以下错误(快照来自 TICS-pro 的日志文件)

请听我说。

非常感谢

Hima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在成功访问了 TICS-Pro 上的器件-我需要卸载并重新安装才能正常工作。

    不过、您能否帮助我解决以下问题:

     1.我打算使用中的一个基准输入 100MHz 500MHz  

       --我能不使用 XO 吗?

    2.需要生成 750MHz (VCO1 = 5250MHz)和 800MHz (VCO2 = 5600) CLKouts

    我发现很难了解不同的 PLL 设置、也不确定是否正确设置了所有参数。

    如果您可以针对上述要求提供配置(.tcs)文件方面的帮助-这将是一个巨大的帮助。

    非常感谢、

    Hima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hima、您好!

    好的是、您现在可以使软件正常工作。

    1. LMK5C33216需要 XO 输入才能运行。 您可以将100MHz 时钟用于 XO 输入。

    2.输出频率可以由 VCO1和 VCO2生成,有以下选项:

    a:仅限 APLL:100MHz 用作 XO 输入、以运行 VCO1和2。 输出锁定到100MHz XO 输入。

    b.使用 DPLL/APLL:LMK5C33216还具有 DPLL、可支持基准源之间的无中断切换、并在基准丢失时执行保持器。 如果您 想 使用 DPLL、那么100MHz 可以是 XO 输入、与情况 A 类似、另一个输入时钟500MHz 可以用于 DPLL 基准输入。 输出将锁定到500MHz DPLL 基准。

    请告诉我您生成输出的首选方法。

    -Riley