This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:输出信号不干净/噪声不大

Guru**** 2766625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1206381/lmx2595-output-signal-is-not-clean-noisy

器件型号:LMX2595

您好!  

我已经使用10MHz 参考信号设计了一个包含 LMX2595的电路板、输出应为11.1GHz。

该电路板是使用 EVM 板作为参考设计的、为了方便制造商、删除了一些我认为不必要的元件。  

不过、输出似乎有很大的噪声、总的来说、不是很好的干净输出。

我已经附上了取自规格 A 的输出信号、还附上了原理图。  

不过、如果需要、我可以附加寄存器文件、相同的代码已上传到 EVM 板、输出也是干净的。  

非常感谢  

e2e.ti.com/.../LMX2595-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Callum:

    原理图没有问题。

    10MHz 时钟的信号格式和电压摆幅是多少?