This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:SPI_3Wire_DIS 默认值

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205445/lmk5c33216-spi_3wire_dis-default

器件型号:LMK5C33216

您好!

澄清了、 SPI_3Wire_DIS 寄存器的默认条件为"0x1 = 3线 SPI 回读已禁用"  

我希望4线回读是默认设置?

但是、没有 GPIO 引脚默认为0xF = SPI 回读数据(SDO)

是否预计 在 POR 之后、需要将所需的 GPIO 引脚设置为0xF = SPI 回读数据(SDO)、才能激活4线回读?

谢谢。

乔恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    POR 之后、SPI 默认为4线制模式、GPIO0默认为寄存器读回输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我仅读取 R54表并误读了 R57中设置的函数。  感谢您的澄清。

    Jonathan