This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC3RL02:‘s CDC3RL02驱动能力的问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: CDC3RL02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205418/cdc3rl02-questions-about-cdc3rl02-s-driving-capability

器件型号:CDC3RL02

大家好、

  客户会遇到有关 CDC3RL02的问题。CDC3RL02手册介绍了缓冲器可驱动各种容性负载。

  Q1.缓冲器的输出阻抗是多少?

  Q2在 他们的设计中、他们 将在缓冲器输出后添加一个50R+10pF 滤波器器件来解决 EMI/本底噪声问题、如下图所示、低滤波器是否影响驱动能力?  CDC3RL02原理图的 pdf 中显示了低滤波器的详细信息。

e2e.ti.com/.../CDC3RL02-schematic.pdf

  问题3: 客户使用 RC 来抑制谐波。 使用 RC 和 LC 抑制谐波有何不同?

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    根据电气规格、我估计输出阻抗约为75Ω Ω。

    我认为最好使用 IBIS 或 PSPICE 模型设计 RC 滤波器、它们可以在 TI.com 中找到。

    由于 Q 因子很小、RC 滤波器没有非常尖锐的截止频率点。 LC 滤波器、尤其是使用多级 LC 组件构建的滤波器、具有更高的 Q 因数和急剧的截止点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

       感谢您对输出阻抗以及 RC 滤波器和 LC 滤波器的优缺点的肯定。

       对于 Q2、我已安装 PSpice 模式、但在 TI.com 上找不到 CDC3RL02的 PSpice 模型。 您能给我发送链接吗? 我已下载 cdc3rl02.ibs 并发送给客户。

      或者、您能否帮助使用 CDC3RL02仿真 RC 参数? 您能教我如何判断 RC 滤波器对 CDC3RL02输出能力的影响吗?

    您的

    不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    抱歉混淆了、我也被产品文件夹弄混、这部分我们没有 PSPICE 模型。

    我们以前可以使用 HyperLynx 通过 IBIS 模型进行仿真、但由于许可证问题、我们无法再进行仿真。  

    器件的输出是一个方波时钟。 RC 滤波器会衰减高频成分、因此 RC 滤波器之后时钟的边沿速率会更小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

       非常感谢您的回复。  

    您的

    不适用