This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:用于 RTC 的时钟发生器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205642/bq32002-clock-generator-for-rtc

器件型号:BQ32002

我们要在产品中使用 RTC、BQ32002。 我们还使用多输出时钟发生器、它可以生成5MHz 至200MHz 的时钟频率。 BQ32002需要使用晶体振荡器。 我想知道是否可以使用时钟发生器来生成所需的时钟频率、并将其连接到 BQ32002的 OSCi (引脚1)并使 OSCO (引脚2)悬空。 如果是、我可以给 RTC 提供的最大频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kavin:

    仅当输入时钟为32.768kHz 时、该配置才有效。 晶体振荡器将不能在5MHz 下工作。