This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:关于带有 OE1-4的 MODE1中 CDCI6214的问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205380/cdci6214-questions-about-cdci6214-in-mode1-with-oe1-4

器件型号:CDCI6214

大家好、

   支持需求。

   当 CDCI6214处于 MODE1模式时、GPIO1~GPIO4将复用为4通道输出 OE 引脚。 本手册说明 OE1/OE2的下降沿/上升沿与 EN/DISEN Y1/Y2通道的时钟输出相对应;OE3/0E4的下降沿/上升沿是否也输出 EN/DISEN Y3/Y4通道时钟、与 OE1/OE2具有相同的特性? 手册中没有说明。

您的

不适用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NaN:

    图23以 Y1和 Y2为例。  Y3和 Y4对 OE 具有相同的响应。