This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:建议配置

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1202701/lmx2594-recommended-configuration

器件型号:LMX2594

您好!

您能否为我提供最佳 LMX2594设置和寄存器值、以满足给定条件下的目标性能?

有针对性能

  • RFoutA 处的相位噪声(6210MHz)
    • 在10kHz 偏移频率下小于-95dBc/Hz
    • 在100kHz 偏移频率下为-107 dBc/Hz 或更低
    • 在1MHz 偏移频率下小于-120dBc/Hz
    • 在10MHz 偏移频率下为-145dBc/Hz 或更低

条件

  • OSCin 频率:大约250MHz (可调)
    • 输入信号的相位噪声特征
  • FPD:任何频率都是可以接受的
  • RFoutA 频率:6210MHz (固定)
  • 相位裕度:约60°或更大(目标)
  • 环路带宽:大约200kHz 至300kHz (目标)
  • 环路滤波器:二阶
  • 输出电流:15mA

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    在不考虑参考时钟的情况下、EVM 默认环路滤波器可以支持目标相位噪声要求。

    然而、100kHz 偏移相位噪声将受到参考时钟的限制。 您需要一个更好的相位噪声参考时钟来满足您的目标规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、

    感谢您的快速反馈。 不过、看起来外部环路滤波器不是二阶的

    • 您能否再次提供二阶外部环路滤波器的设置
    • 您能否生成该配置的寄存器值?

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 横田三、

    下面是仿真文件(3阶滤波器)、测试结果和 TICS Pro 配置。

    e2e.ti.com/.../3441.2594evm.sim

    e2e.ti.com/.../3250.2594evm.tcs

    下面是采用二阶滤波器的类似设计。  

    TICS Pro 将与附加的配置文件相同、电荷泵设置为15mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我是 Fujitsu Ltd.的 Shoichi Shiba
    这个项目最初是向我询问的。
    我想脱机发送我的文件、以便分享我们的当前情况。

    我无法在答复中看到图像文件。
    我应该更改任何浏览器设置吗?

    此致、
    Shoichi 生产

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiba-San:

    好的、让我们离线。 我给你发了邮件。