This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582EVM:需要 TICS Pro 软件用户指南。 无法更改频率。

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2582EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205060/lmx2582evm-need-a-user-guide-for-tics-pro-software-unable-to-change-frequency

器件型号:LMX2582EVM

您好!

我无法 在 LMX2582EVM 上更改频率。 无论您在软件上指定什么、它似乎总是停留在3.62GHz 上。 以下是我遵循的步骤。

复位寄存器

2. FcalEn =打开

3.在软件的 PLL 部分设置频率

4.加载寄存器

我想知道是否有关于 TICS Pro 软件的用户指南。 如果没有、是否有人可以帮助我了解更改频率的步骤?

我有两个这样的模块、都有相同的问题、因此它不是硬件。

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    更改 VCO 频率后、需要再次对 R0编程以触发 VCO 校准。 在 GUI 中、您可以切换 FCAL_EN 位(即取消选中然后选中该框)、也可以简单地点击 Load Registers 按钮对所有寄存器进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这并未解决该问题。 频谱分析仪 仅显示3.62GHz 处的峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    如果您使用 TICS Pro 默认模式配置、您是否获得1.8GHz 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的回复。  
    我不确定默认模式配置是什么、但我假设是在您复位所有寄存器时。 下面是我遵循的程序:
    1.已切换 GUI 上的"Reset"按钮。  
    2.检查 GUI 上的 FCAL_EN。

    之后、我得到了频谱分析仪上随附的结果。 峰值分别为1.72GHz、3.45GHz 和5.17GHz。

    这是我们所期望的结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAWAN:

    请按照 EVM 用户指南进行 EVM 设置。

    打开 TICS Pro、选择合适的器件、然后选择默认模式。

    您应该得到以下配置。

    在菜单栏中、点击 USB communications、然后点击 Write All Registers。 您应该会将其锁定到1.8GHz 输出。 板载 LED 也应亮起、以指示已锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:  

    非常感谢 您对此提供的帮助。 您的建议解决了我的问题。