This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:CDCV304 TR 和 TF

Guru**** 2874790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205327/cdcv304-cdcv304-tr-and-tf

器件型号:CDCV304

大家好、

 您是否具有约10%~90%上升/下降时间 TR/TF 的测试结果?  VDD 为3.3+-10%。

 谢谢。

Br、

胜利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    遗憾的是、我们没有这些数据、实验室中也没有此类器件和 EVM、我们也 无法提供测试数据。

    基于 IBIS 模型、在特定负载条件下、10%-90%上升时间约为1.1ns;下降时间约为800ps。