This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595电源电流

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1204555/lmx2595-lmx2595-supply-currents

器件型号:LMX2595

我想在 LMX2595的电源输入中添加一些铁氧体磁珠来隔离其中的一部分。 LMX2595上的各个电源电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    器件的电流消耗将根据寄存器配置、VCO 频率、电荷泵输出等而变化 有关2050MHz OUT 和100MHz IN 的任意典型配置、我可以找到以下内容:

    VccDIG:63mA
    VccCP:26mA (电荷泵设置为15mA 有效增益)
    VccBUF:193mA (一个输出激活-当两个输出激活时增加大约92mA。 包括通过外部上拉的电流)
    VccMASH:18mA (三阶、N=61.5)
    VccVCO + VccVCO2:130mA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够通过以下设置为我提供电流?

    频率:9000MHZ

    参考:50MHz

    N = 180

    直接 VCO 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    我不再具有该击穿测量的设置。  

    根据 TICS Pro 的估计、直接 VCO 输出将比分压输出低30mA。 我想我们会在 VccVCO+VccVCO2和 VccBUF 引脚中看到这种电流变化。