This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00304:输入电压范围 VID 与 VSS

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1205319/lmk00304-input-voltage-range-vid-vs-vss

器件型号:LMK00304

尊敬的团队:

我想与您确认数据表中的输入范围规格。

根据数据表,VSS=2*VID=1.3*2=2.6V。

但 VIHD=VCC、VILD 为 GND、对于我们的应用(VCC=3.3V)、在这种情况下、Δ V 为3.3V。

哪一个是正确的?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    VID 为0.15V 至1.3V。  

    由于 CLKIN 支持直流耦合、因此如果输入信号的 VID 为1.3V、则最大 输入信号的 Vcm 为 Vcc - 0.65V。