This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803:LMK04803的 TICSPRO 设置(HOLDOVER_TYPE)

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1204124/lmk04803-ticspro-setting-holdover_type-for-lmk04803

器件型号:LMK04803

大家好、支持团队。

我收到了客户关于 TICSPRO 设置的咨询。

我正在尝试在 TICSPRO 的用户控制选项卡上设置 HOLDOVER_TYPE。

选择所示的说明(开漏输出)会将相应的寄存器设置为5h (101b)。

数据表中该寄存器的设置为6h (110b)、用于开漏输出选择。

哪一项是正确的?

此致、

挑战

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Higa:

    您可以遵循 TICS Pro 中给出的寄存器值、数据表不正确。

    此致!

    Andrea