This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE18005:未上电器件的输入时钟

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE18005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1204244/cdce18005-input-clock-for-non-powered-device

器件型号:CDCE18005

大家好!

如果 CDCE18005未通电但 PRI_REF 输入端有时钟、这是个问题吗? 这是一个交流耦合 LVDS 时钟。  

根据绝对最大额定值、它应该不是问题?

非常感谢您的回答。

马克西米利安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maximilian:

    通常、由于存在损坏风险、时钟缓冲器在断电时不应接收输入信号。 我们一些较新的器件具有失效防护功能、可解决该问题。 该特定器件(CDCE18005)对直流耦合 LVDS 输入具有可选的"失效防护"设置、但从我可以说的角度来看、这是为了防止缓冲器在没有输入时错误地引入噪声、而不是针对器件关闭时被驱动输入的保护机制。 如果您的输入是交流耦合 LVDS、则也不适用。

    因此我认为对于该器件、当器件关闭时不应驱动输入。 我明天会与我的团队进行确认、以确保准确性。

    谢谢。

    Evan Su