This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2487:锁定时间数据

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMX2487, LMX2592, LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1203291/lmx2487-lock-time-data

器件型号:LMX2487
主题中讨论的其他器件: LMX2592、LMX2572、 LMX2582

您好!

我的客户正在考虑将 MAX2870替换为 TI LMX2487。

您能否在以下或类似条件下提供有关 LMX2487锁定时间的数据?

如果未锁定、请提供 LMX2487 3GHz 的各种锁定时间示例。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    MAX2870是一个合成器(PLL + VCO)、而 LMX2487是一个仅 PLL 的器件。

    我们的交叉参考是 LMX2572、LMX2582是 LMX2592。

    您帖子中的图片显示了与下方的拓扑相比、锁定时间缩短了。 这是一种常用的快速锁定技术、可通过增加锁定 采集期间的环路带宽来缩短模拟锁定时间。 由于芯片内部有四个 VCO、因此存在一个 VCO 选择过程、该过程也会消耗锁定时间。 该规格似乎未写入数据表中。 总锁定时间=编程时间+ VCO 选择时间+模拟锁定时间。

    我们的合成器没有上述快速锁定功能、但是、我们的 VCO 选择过程(我们称之为 VCO 校准)是可控的。  

    您可以选择自动校准或完全辅助。

    自动校准、用户无需进行任何操作、芯片将选择正确的 VCO、校准时间将取决于基准时钟频率和配置、通常小于100µs μ s。

    使用完全辅助、几乎没有 VCO 校准时间、总锁定时间(不包括编程时间)可能小于50µs μ s。  

    校准和锁定时间的详细信息可在下面的应用手册中找到。

    https://www.ti.com/lit/an/snaa336a/snaa336a.pdf