This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:关于 LMX2594设置

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1203220/lmx2594-about-the-setting-of-lmx2594

器件型号:LMX2594

您能给我一些建议吗?

当 MASH_ORDER 为"4"且 fVCO>10000MHz 时、建议使用 PFD_DLY_SET_6"。
当 MASH_ORDER 为"4"、fVCO>10000MHz、PFD_DLY_SET 为"5"时、PLL IC 的运行是否会变得不稳定?
如果它变得不稳定、您知道运行会是什么样的不稳定吗?

此致、
横内明彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    通常我们有+/- 1位的余量。 也就是说、在本例中、建议值为6、但它可以使用7或5。  

    如果它不起作用、通常是因为它完全无法锁定、或者相位噪声变得非常糟糕。  

    PFD_DLY 用于优化杂散和相位噪声、如果该值过大或过小、PLL 将不稳定。 继续使用建议值、必要时调整不超过+/- 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。