请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我的客户正在寻找一款能够生成这样的时钟的时钟生成器件:
您能否推荐合适的时钟生成 IC?

谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在寻找一款能够生成这样的时钟的时钟生成器件:
您能否推荐合适的时钟生成 IC?

谢谢你。
JH
--> 它是一个10 MHz 的单输入(LVCMOS 或 CMOS)
-->输出的固定频率为155.52 MHz 和156.253 MHz。 (低功耗射频补偿)
-->另一个输出频率是输入频率的旁路。 (10MHz、LVCMOS 或 COMOS)