This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的杂散

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1202442/lmx2594-the-spurious-of-the-lmx2594

器件型号:LMX2594

请就 LMX2594的伪波提供一些建议。
杂散发生在 Δ+1.5MHz (图1)。
此外、是否有任何方法可以改善伪波?

此致、
横内明彦

  图1.

R112 0x700000
R111 0x6F0000
R110 0x6E0000
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0000
R105 0x690021
R104 0x680000
R103 0x670000
R102 0x660000
R101 0x650001
R100 0x640000
R99  0x630000
R98  0x620000
R97  0x610888
R96  0x600000
R95  0x5F0000
R94  0x5E0000
R93  0x5D0000
R92  0x5C0000
R91  0x5B0000
R90  0x5A0000
R89  0x590000
R88  0x580000
R87  0x570000
R86  0x560000
R85  0x550000
R84  0x540000
R83  0x530000
R82  0x520000
R81  0x510000
R80  0x500000
R79  0x4F0000
R78  0x4E0025
R77  0x4D0000
R76  0x4C000C
R75  0x4B0800
R74  0x4A0000
R73  0x49003F
R72  0x480000
R71  0x470001
R70  0x46C350
R69  0x450000
R68  0x4403E8
R67  0x430000
R66  0x4201F4
R65  0x410000
R64  0x401388
R63  0x3F0000
R62  0x3E0322
R61  0x3D00A8
R60  0x3C0000
R59  0x3B0001
R58  0x3A8001
R57  0x390020
R56  0x380000
R55  0x370000
R54  0x360000
R53  0x350000
R52  0x340820
R51  0x330080
R50  0x320000
R49  0x314180
R48  0x300300
R47  0x2F0300
R46  0x2E07FD
R45  0x2DC8C0
R44  0x2C1DA4
R43  0x2B0001
R42  0x2A0000
R41  0x290000
R40  0x280000
R39  0x270050
R38  0x260000
R37  0x250604
R36  0x240060
R35  0x230004
R34  0x220000
R33  0x211E21
R32  0x200393
R31  0x1F03EC
R30  0x1E318C
R29  0x1D318C
R28  0x1C0488
R27  0x1B0002
R26  0x1A0DB0
R25  0x190624
R24  0x18071A
R23  0x17007C
R22  0x160001
R21  0x150401
R20  0x14E048
R19  0x1327B7
R18  0x120064
R17  0x11012C
R16  0x100080
R15  0x0F064F
R14  0x0E1E40
R13  0x0D4000
R12  0x0C5001
R11  0x0B0018
R10  0x0A10D8
R9   0x090604
R8   0x082000
R7   0x0740B2
R6   0x06C802
R5   0x0500C8
R4   0x040A43
R3   0x030642
R2   0x020500
R1   0x01080A
R0   0x00249C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加环路滤波器信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokouchi-San:

    1.5Mhz 是分数杂散和其他串扰杂散的混合、不容易解决。

    我想您已经尝试过降低环路带宽、并使用较小的电荷泵电流、很好的方法。

    如果不这样做、请尝试使用差分基准时钟、这将稍微改善杂散。

    如果近端相位噪声不太重要、则可能需要将 FPD 降至60MHz、这将进一步减少环路带宽。 执行此操作时、请使用 R 后分频器。 我发现使用 R 后分频器而不是 R 前分频器时、杂散较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。
    PLLatinum Sim 中-100 (dBc)附近的深绿色元件是什么(图1)?
    顺便说一下、这次的杂散分量是否为浅蓝色?

    此致、
    横内明彦

     图1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Yokouchi-San:

    您可以将鼠标悬停在点上以查看杂散频率。

    请注意、所有杂散频率和级别均基于理论计算。 实际上、这些杂散、尤其是由串扰引起的杂散、可能会也可能不会出现、因为我们没有 串扰杂散模型。

    有关更多详细信息、请参阅嵌入式用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的建议。