This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492-Q1:fOSCin 引脚-单端 XO 的频率范围

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1202537/lmx2492-q1-foscin-pin---frequency-range-to-single-ended-xo

器件型号:LMX2492-Q1

您好!

在阅读 LMX2492-Q1数据表的表7.6时、会出现以下问题:

如果信号在、我可以在引脚 fOSCin 上使用的频率范围是多少 单端

我认为在100MHz 至200MHz (单端)的范围内使用不存在任何问题、但我想阅读您的意见、因为产品说明书可能会以另一种方式进行解释。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    单端输入可高达600MHz。