This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE906-706PERFEVM:使用 ClockPro 为 CDCE906创建十六进制文件

Guru**** 2881260 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200310/cdce906-706perfevm-create-hex-file-for-cdce906-using-clockpro

部件号:CDCE906-706PERFEVM
主题中讨论的其他器件:CLOCKPROCDCE906

您好!

2年前、这个问题已经被问及、但并未真正得到解答:虽然自述文件指出 ClockPro 支持 CDCE906、但它未列在供选择的下拉列表中。

在另一个线程中、我会看到应使用"TI ClockPro"替代选项。 但是这个程序总是会产生一个错误消息框、指出它需要 LabVIEW Runtime-Engine 版本8.2。 我已经安装了此运行时引擎的32位和64位版本、但程序仍会停止并显示相同的错误消息。

是否有支持 CDCE906的较旧或较新版本的 ClockPro、或者是否可以通过某种方式运行"TI ClockPro"? 是否可以将某个路径变量设置为 LabVIEW 运行时安装程序生成的数十个目录中的任何一个?

此致

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus,

    今天晚些时候、我们将有人与您联系。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus,

    您是否能够按照此处列出的说明操作: https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/789126/cdce706-programming-the-part

    这样可行吗? EEPROM 文本文件必须是寄存器的集合-下面是如何开始的一个示例。

    位=> 76543210
    字节00 - 10000001
    字节01 - 00001001

    器件寄存器空间中的字节等。

    我认为、 需要使用编程 EVM 以这种方式对器件进行编程。

    或者、您可以使用旧版软件 TI 专业时钟: https://www.ti.com/lit/zip/scac073 -此工具应支持您的器件。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    感谢您的提示。 我尝试了另一个版本的 scac073.zip -不确定是较旧还是较新。 我从您提供的链接获取了该文档。 但似乎,有一个内部的所有必要的 LabVIEW 文件,它立即工作. 也许有一个提示:在自述文件中提到运行"d:\installer"中找到的文件、但实际上是"d:\installer\Volume"。


    非常感谢您的帮助、

    Klaus