This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:在 TICSPro 软件中使用 LMK5B33216时出现问题

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414, LMK5B33216, LMK5C33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200684/ticspro-sw-issue-using-lmk5b33216-with-ticspro-software

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK5B33216LMK5C33216、LMK5B33414

大家好、

当我们的客户使用  LMK5B33216运行 GUI 时、TICSPro 崩溃。 请参阅下面的屏幕截图。 我在论坛上搜索过类似的问题、但是没有找到。 这种错误可能是由什么原因引起的?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我能够在 v 1.7.5.7上成功加载器件。  似乎您正在使用旧版本的 TICSPro、因为器件加载屏幕显示此器件的旧日期。  

    您能否从网络重新安装 TICSPro、看看这是否能解决您的问题。 此问题与当前安装中缺少文件有关。

    请告诉我这是否解决了您的问题、否则我们可以进一步研究。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    感谢您的答复。 请在下方查看我们的客户反馈。

    我已经执行了多次删除/下载/安装应用程序。 也删除了应用数据、但我得到的结果始终相同。 我可以下载您展示的器件版本。 您有其他建议来解决此问题吗?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Danilo,

    我已请求我们的 TICSPro 专家进一步帮助您解决该问题。 请允许他在几天内回复。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asim & Danilo,

    目前、您将不得不恢复到以前版本的 TICS Pro。 我目前正在执行发布流程、以便尽快修复此错误。

    给您带来不便、我们深表歉意。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我们的客户想要重新安装旧版本的 TICS Pro、但 下载网站上不再提供该版本。 您能分享一份吗?

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    我已经发布了一份更新来解决这个问题-应该在下次 Web 更新时(明天)进行。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    我想确认   TICS Pro 的最新版本是否 已上传至 我们的网站、因为我们无法验证、因为它需要软件出口控制。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    最新版本现已发布:

    请注意、如果需要、现在有一个编程页面可用于生成减少的寄存器文件(仅可写寄存器、不会对禁用的 APLLS/DPLL 进行写入来保存使能位、但选中"删除寄存器以查找未使用的功能")。 此外、点击"Generate for Startup Programming"按钮可创建启动过程、而不会对输出时钟产生干扰-相关步骤在窗口的注释行中进行详细说明。

    如果看到十六进制值和需要寄存器名称、可以将下拉列表更改为"寄存器名称和十六进制寄存器值"。

    LMK5B33216、LMK5C33216和 LMK5B33414存在此附加页面。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    非常感谢您的确认和软件更新。

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    当然-如果有任何其他问题发生、请告诉我、我会尽快答复。

    谢谢。

    Kadeem