This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:LMK04832 CLKOUT 配置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1201534/lmk04832-lmk04832-clkouts-conifugrations

器件型号:LMK04832

您好!

我们的某个产品中使用了 LMK04832。 在 EVB 和数据表中、您为 每个 CLKOUT 建议了不同的差分电阻值(50、120和240欧姆)和不同的配置。 我们的 目标是在 压摆率相位噪声方面实现出色性能。  因此、我们应该使用哪种缓冲器配置(LVPECL、HSDC、CMOS 或 CML)以及接地电阻器的值(50、120 或 240欧姆)? 谢谢!

此致、

Nima Javanbakht.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nima 您好!

    具有 240欧姆接地电阻器的 LVPECL 是您的最佳选择。

    为了获得最佳相位噪声性能、电阻值为240欧姆的 LVPECL 输出终端将为您提供最佳结果(实验中对此进行了证实)。 LVPECL 信号也会导致更快的压摆率。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    我懂了。 感谢 您的及时 响应。  

    此致!

    NIMA