This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:电流消耗

Guru**** 2908230 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1201217/bq32002-current-consumption

器件型号:BQ32002

您好!

我正在为我的一个产品应用评估 BQ32002。 我对数据表第6.5节中提供的电流消耗数据有疑问。 它说 Icc (VCC 电源电流)是典型值65uA、但当它使用 VBAT (备用电源)运行时、电流消耗最大为1.5uA 为什么基于电源的电流消耗存在差异? 在我的用例中、我想仅通过将纽扣电池连接到 VCC 引脚来为芯片加电。 因此、我需要根据电流消耗计算纽扣电池的寿命。  

您能帮助澄清一下吗?

谢谢。

Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    请参阅数据表中的第6.7节、我认为这应该有助于您理解。 RTC 使用备用电源时、电流消耗各不相同。

    此致、

    Juan