Other Parts Discussed in Thread: LMX2581, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 主题中讨论的其他器件:LMX2581、
大家好
我 知道、在 LMX2581 EVB 中、通过单击"Set fast calibration"按钮、我可以获得适合 VCO 校准的理想电容。
如何获得适用于 LMX2594的最佳电容器?
或者、如果校准是在幕后自动完成、 我是否需要 通过其他方式校准 VCO 频率?
VCO_CAPCTRL 的用途是什么?
谢谢你