This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:TRS 错误

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1190002/lmh1983-trs-error

器件型号:LMH1983

尊敬的技术支持团队:

将该版本更改为 H 时、一些寄存器规格发生了变化。

对此我有两个问题。

第一季度)
关于初始化方法、请详细解释复位时间、释放时间、寄存器设置值以及在器件上电或复位和释放后开始的初始化过程的顺序。

Q2)
以下是问题事件列表。 FVH 和 STC 是否有区别?

■出现缺陷
电路板的 SDI 信号违反了标准。
测量设备中出现 TRS 误差。

当执行温度周期测试时、误差会在特定的温度范围内发生、尽管每个电路板的温度值不同。
误差在特定的温度范围内发生(与温度有关)。
(误差不会在指定温度带宽之外发生。)
仅在3G 系统(148M)(1080/59p)上发生
不在 HD 系统(74M)(1080/59i)上发生
仅在同步锁定期间发生

■内部工作概述
LMH1983的 CLKOUT3作为 FPGA 中高速串行的 REFCLK 输入。
它在 FPGA 内部进行 PLL 处理、在每个块中均使用其 CLK。

LMH1983有两种输入模式
(1)、输入27M 至 HIN (STC)
(2) FVH 信号输入到 HIN、Vin 和 Fin (在 genlock 处)

(2)问题仅在选择同步锁时发生。

   在(1) STC 情况下不会出现任何问题。

■出现问题时检查
・LMH1983锁定信号处于锁定状态
・从同步锁切换到 STC 解决了这一问题。
・使用示波器检查 CLKOUT 波形中是否没有干扰。

最好的面包

TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    此器件很久以前由其他不再存在的团队发布。 我们将尽力回答。  

    数据表修订版 H 是10年前发布的、没有对寄存器进行任何重大更改、这些更改只是用途方面的澄清、我个人认为这不会影响器件的初始化。 我不具备您在 Q1中查找的详细信息。

    问题2. 看起来您在同步锁定模式下只有 FVH 输入有问题。 我猜是您的 H 同步信号具有太多抖动、PLL1无法正确响应。 您的 FVH 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    感谢您的答复。

    我知道此器件很旧。 我在 E2E 或您的当地人上发现了先前的帖子、请告诉我。

    我将选中"Auto Format Detection Codes"、它显示有关 Q2的正确或不正确的格式。

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    该器件已被问及很多次、我已经 研究过所有渠道、但 可供此器件使用的信息非常有限。 我从未看到过任何初始化指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    似乎由于使用以下设置初始化 PLL1、PLL3是稳定的。

    如果初始化过程不正确、请告诉我正确的过程。

    1.加电

    2.ADDR 0x05[7]= 1⇐软件复位

    3.交叉点开关

     ADDR 0x09 [3:0]= 0010'b

     ADDR 0x09 [3:0]= 0000'b

    PLL1的4 μ A.运行模式

     寄存器0x05 [4:3]= 00'b   //PLL1:自由运行模式

    5. TOF3的对齐模式

    Initial Value -> Always Align -> Wait -> Initial Value (Never Align)(初始值->始终对齐->等待->初始值)

    addr 0x13 [5:4]= 10'b   //TOF3:始终对齐

    等待500ms (超过2个输出帧周期)

    addr 0x13[5:4]= 11'b   // TOF3:从不对齐

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我稍后会查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    同样、我没有找到任何初始化要求、我假设该要求不存在。

    至于您的编程序列、我认为在寄存器之间来回切换没有不良影响。 如果这个序列有效、我认为没有副作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    lmh1983在 NG 时显示 LOSS_HSYNC。

    寄存器0x00=0xC6

    描述的含义是什么?

    我没有找到  HSYNC_MISSING 和  NO_H_PERD_v

    HSYNC_MISSING = LOSS_HSYNC?

    ---  

    如果 HSYNC_MISSING 为高电平且 NO_H_TH_PERIOD_v 为低电平、则置位。 保持置位直到读取、然后自清除

    ---

    另一方面、Addr:0x01 Holdover=Low、Lock_Status=High 的器件状态似乎保持了同步。

    此致、

    TTD.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    很遗憾、我找不到这些描述的定义。 很抱歉、我们无能为力。