请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
应用模式:自动模式允许以固定 VCO 频带进行线性频率扫描(分数分频模式、20MHz 的扫描带宽)。 对于 rampclk 引脚、外部触发单稳态频率扫描使用与 LMX2594相同的基准。
观察结果:每次外部触发器扫描后、相位都会发生变化(从时域来看、每个触发器后的信号会左右移动、而不是固定的)。
1) 1) LMX2594是否可以在每次外部触发扫描后将输出信号与触发信号自动进行相位对齐? 就像 HMC703的自动馈送功能类似、或者用于相位对齐的手动触发器/配置一样。
(2)如果能够实现1、使用的方法是否会导致 LMX2594锁定? (预期条件是保持失锁、因为频率扫描仅在外部触发后几微秒内完成、并且在失锁状态下无法进行频率扫描)
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃