This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318:是否有无需 XO 振荡器即可工作的时钟芯片?

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK03328, LMK05028, LMK05318, LMK03318, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1201043/lmk05318-is-there-a-clock-chip-that-can-operate-without-an-xo-oscillator

器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:LMK05028LMK03318、LMK5B12204 、LMK03328、 CDCE6214

我被告知 LMK05028需要两个输入振荡器、这个太多了。  

它还需要第二个连接在 XO 引脚上的振荡器处于48...54MHz 频率范围内。

在该范围内、我找不到任何可购买的 RMS 抖动也小于0.3ps 的振荡器。 有些部件具有1...3ps 抖动、但它们在我的应用中不可用。

156.25M 振荡器可以从多个供应商处购买、抖动小于0.3ps。

那么、是否有任何 LMK 时钟芯片可通过单个156.25MHz 的振荡器运行、具有低抖动、EERPROM 和分数 PLL?  

其中任何一个都可以在 XO 断开的情况下运行? LMK05318、LMK03318、LMK5B12204……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Istvan,

    您可能会将 LMK05028与两个振荡器输入的同一基准输入一起使用、但您可能不得不为信号完整性担忧。

    对于来自单个基准的8个输出、LMK03318/LMK03328可能是合适的-在 SECREF 上使用单个 XO 就足以确保运行。 但是、如果单个输出断开、它将锁定到较低的频率-对于25MHz 输入和125MHz 输出、断开基准的锁定输出频率介于114MHz 和124MHz 之间(尽管通常是这两个极端的情况之一)。

    对于4个输出、可使用 CDCE6214 -具有25MHz 输入和125MHz 输出、移除输入后、输出始终锁定为118.5MHz。

    为了实现真正的保持、我相信您将需要一个用作时钟发生器的网络同步器器件-我很快就会回来介绍。

    谢谢。

    Kadeem