This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:图34。 脉冲/连续模式下的 SYSREF 输出

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1200749/lmx2594-figure-34-sysref-out-in-pulsed-continuous-mode

器件型号:LMX2594

您好!

请告诉我有关我们的客户咨询的信息。

当 SysRefReq 引脚从高电平转换为低电平时、
RFoutBP 的输出行为如何?
以下哪项?
(1)转换为低电平、(2)固定为高电平或低电平、(3)继续输出时钟

此外、当 SysRefReq 引脚再次设置为 High 时、
时钟输出是否会恢复如图34所示?

此致、
广志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦针对 SYSREF 输出配置器件、即 SYSREF_EN -->"1"且 OUTB_MUX 针对 SYSREF 输出进行设置且针对 连续或脉冲发生器模式、 则需要 对 SYSREFREQ 输入进行适当配置。

    如果连续需要 SYSREF 输出、SYSREFREQ 输入应保持在高电平。 对于高电平到低电平的转换、SYSREFout (RFoutB)将关闭。 再说一次、如果它变为高电平、将启用 SYSREFout (ON)。

    对于脉冲发生器模式下的 SYSREF 输出、SYSREFREQ 从低电平到高电平的转换将生成脉冲、而对于从高电平到低电平的转换、没有变化。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔