This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:启动时输出引脚的状态

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198167/lmk04828-status-of-output-pins-at-startup

器件型号:LMK04828

大家好、

您能否告诉我、LMK04828 在启动时、在用户程序中运行之前的输出引脚状态是什么?

背景

我正在考虑通过 LVDS 将 LMK04828的引脚1和2上的 DCLKout0/0*连接到接收器端。 此时、接收器侧的电源电压为2.5V、这与 LMK04828的电源不同。  我们担心、根据阶数可能会超过接收器侧的额定输入电压。

此致、

TAITO TAKEMURA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    由于2023年2月20日美国节假日、我们的回复将延迟。 请在第二天收到回复。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    [quote userid="446683" url="~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198167/lmk04828-status-of-output-pins-at-startup 能否告诉我 LMK04828 在用户程序中运行前的输出引脚状态是什么?

    为了直接回答您的问题、默认输出引脚状态在启动时在 LMK04828上启用。

    但是、为了澄清您的背景陈述、您是否想知道输入至2.5V LMK04828的信号是否会损坏/影响器件? 如果是这种情况、那么器件将能够处理该电压、如下所示:

    但是、请确保根据您的应用提供具有以下特性的电压摆幅:

    如果未能回答您的问题、请提供一张直观视图以查看输入到系统中的内容。

    此致!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    感谢您的回答。

    我还有一个关于 LMK04828的问题。 您能回答一下吗?  

    他们正在考虑使用43/44引脚 OSCin/OSCin*和单端连接到时钟。 您能告诉我引脚43的输入阻抗吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    TAITO TAKEMURA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    您为什么需要知道这些信息? 因此我需要联系设计人员。 如果您想了解如何正确连接这些引脚以实现单端操作、请查看下图(数据表的第104页)。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Andrea