This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492无法使用100MHz VCXO 输入锁定输出

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1227978/lmx2492-lmx2492-could-not-lock-output-with-100mhz-vcxo-input

器件型号:LMX2492

大家好、

客户使用  LMX2492 + CHC2442  生成 24G 源 信号、 最初是   馈送到 LMX2492的40MHz TCXO  、   非常适合     生成24GHz 源信号。   但是、 当切换到   馈送到 LMX2492 的100MHz VCXO 时 、它们 无法     在  输出 信号  解锁的功能下运行。  对于 调试、客户 使用 SG 作为 OSCin、  可 发现  OSCin 频率 低于  80MHz、  可以  很好地工作 、但       当 OSCin 频率  高于80MHz 时、LMX2492无法锁定输出。    客户使用 TI 官方 软件 工具 进行 LMX2492 配置、 应该  可以   设置寄存器。  根据数据表、  LMX2492 OSCin 可能   低于 600MHz、 那么    这种情况有什么问题? 寄存器 正常、 100MHz OSCin、 但 LMX2492  无法 锁定  输出、    当 OSCin 低于 80MHz 时工作正常。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    FPD 频率和 VCO 频率是多少?