This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:时钟配置文件创建 RFOutA 等于122.88MHz &491.52MHz

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1225992/lmx2594-clock-profile-creation-rfouta-equal-to-122-88-mhz-491-52-mhz

器件型号:LMX2594

您好!

下午好。 大家好。  

我正在尝试使用 LMX2594创建以下时钟配置文件(.tcs 文件):

1) ADC 和 DAC 均为491.52MHz。  

2) 2) DAC 为491.52MHz、ADC 为122.88MHz。  

您能帮助说明如何开始使用相同的工具吗? 因为我不熟悉 TICS Pro 平台。 感谢您的支持。

此致

Srinath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    我找过我们的射频专家页面。 为清楚起见、您是否需要两个配置文件、一个仅具有491.52MHz 输出、另一个具有491.52MHz + 122.88MHz 输出?

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    大家好。  

    正确。 我尝试创建配置文件、但很遗憾、无法获得如下所示的输出频率:

    您能提供帮助吗? 背后的原因可能是什么。 在使用 TICS Pro 创建时钟配置文件时、我遵守了所有标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    由于输出分频器与 BOUT 输出共享、因此只能获得相同频率的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    大家好。

    我懂了。  

    根据您的时钟配置文件配置、当我尝试配置时:

    我仍然无法在电路板 GUI 上获得输出频率。 这也是我先前面临的问题。 你能告诉我,这可能是什么原因背后?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    我不知道您在使用什么 GUI、请确保您的 GUI 已正确对 LMX2594进行编程、您可以读回寄存器进行确认。

    在您的硬件中、确保有适用于 LMX2594的有效122.88MHz 时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我将使用 TICS Pro 创建时钟配置文件、并使用 ZCU216板 GUI 将相同数据转储到 LMX2594 ADC 和 DAC 中。 如果您需要更多信息、请告诉我。 我无法创建适用于491.51MHz 和122.88MHz 的时钟配置。

    非常感谢您的答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinath:

    ZCU216不是我团队开发的 TI 电路板、我不知道如何使用它。

    正如我告诉过您的、您可以执行寄存器读回以确认您已正确写入寄存器。 此外、您还应确保输入时钟为122.88MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,诺尔。 非常感谢您的支持。  

    祝您今天愉快。