This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:绝对输入电压 Vi 和输出电阻

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1227281/cdcv304-absolute-input-voltage-vi-and-output-resistance

器件型号:CDCV304
主题中讨论的其他器件: SN65EPT22

大家好、

该规范规定  CDCV304的输入电压 应为-0.5≤VI≤VCC+0.5、 这是否考虑了输入信号的过冲和下冲?  SN65EPT22怎么样?

 启用 CDCV304后的输出阻抗是多少?

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailang,

    是的、这涵盖了输入过冲条件。  

    Unknown 说:
    SN65EPT22

    您能否为器件提供正确的名称? 我无法访问该器件的数据表。  

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    请在此处找到 DS。

    SN65EPT22数据表、产品信息与支持| TI.com

    换言之、考虑到过冲和下冲、输入信号必须符合数据表中的规格?

      启用 CDCV304时、您可以为输出电阻器提供帮助吗?

    祝你一切顺利

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asim:

    由于数据表显示  CDCV304的输入电压 应为-0.5≤VI≤VCC+0.5、  

    如何解释下面突出的情况?

    此致、

    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hailiang:

      启用 CDCV304时,您能为输出电阻器提供帮助吗?

    您可以在这篇 E2E 帖子(链接)上找到输出阻抗信息

    由于数据表显示  CDCV304的输入电压 应为-0.5≤VI≤VCC+0.5、  

    如何解释下面突出的情况?

    [/报价]

    此输入钳位电压值仅供参考。 数据表中定义的绝对最大值是为了避免这些流经输入端的大电流。

     SN65EPT22 是接口组的逻辑转换缓冲器。 您能否帮助说明您是否在寻找与 CDCV304相同的信息? 我不熟悉这些器件、因为它们来自不同的组。 它们在绝对最大值表中有输入规格。  

    此致!

    模拟