This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:抖动性能

Guru**** 2811105 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B12204, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1227274/lmk5b12204-jitter-performance

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件:LMK05318B、、、 LMK05318BEVM

大家好!

LMK5B12204 在第14页上具有最大90fs RMS 的抖动性能、48MHz 输入、156.25MHz AC-LVPECL 输出、我是否知道20MHz TCXO 输入、156.25MHz AC-LVDS 输出的抖动性能?

另外、数据表还提供了采用48.0048MHz 输入时钟的抖动规格、我可以知道为实现该抖动规格、建议使用 osc 的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    这是在实验室工作台上绘制的 XO = 20MHz (源自 SMB100A)且 OUT4 = 156.25MHz AC-LVDS 时的曲线图。 LMK05318B/LMK5B12204 在自由运行模式下运行(禁用 DPLL):

    我们用于 LMK05318B/LMK5B12204验证(确定数据表规格的方法)的 XO 是 8W48070002,它也位于 我们的 LMK05318BEVM 中,并在 "用户指南"中列出

    如果使用 DPLL、我们建议使用与 VCO1 (BAW VCO)具有分数关系的 XO 频率来缓解整数边界杂散。 常见频率为 12.8MHz、19.2MHz、24MHz、30.72MHz、38.88MHz、 48 MHz,48.0048 MHz,54 MHz。

    此致、

    Jennifer 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好!

    这太棒了、感谢您进行测试并分享数据! 典型的 RSM 抖动大约与频率为48.0048 MHz 的156.25 MHz 相同、对我来说很好。 我对 APLL1自由运行模式下156.25 MHz 输出的20 MHz 性能非常满意。  

    使用 DPLL 的另一个问题是、使用具有上述相同配置的 DPLL 进行时钟锁定、是否可以使 PRIREF 具有1PPS 输入? 如果是、建议避免使用20MHz XO 来避免整数边界杂散、我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minghui:

    LMK05318B 确实支持1PPS 输入 、但如果启用了 DPLL、则 XO = 20MHz 时的结果将不相似。

    请参阅在启用 DPLL 后使用 XO = 20MHz (基准频率无关紧要)的示例图:

    • 消息
      • 来自 SMA100B 的 XO 输入
      • 来自 SML03的 REF 输入
      • XO 和 REF 已同步

    您在12kHz 时看到的大杂散会向左或向右移位、具体取决于 ppm 精度。 因此、我们不鼓励与 VCO1存在非小数关系的 XO。

    此致、

    Jennifer 女士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jennifer 分享这些数据、这对我们大有帮助! 如果使用 DPLL、我将丢弃20MHz osc、然后从您推荐的频率中选取一个频率。 我的设计将使用高精度 TCXO 或 OCXO、例如38.88MHz 且稳定性为0.28ppm。 但是、这些 osc 随附3.3V 电压、例如 LFTCXO085780 (38.88MHz) https://www.mouser.com/datasheet/2/741/IQD_11_21_2022_LFTCXO085780-3075066.pdf 、因此、  XO 输入侧需要一个分压器电路(125 Ω 对375 Ω)。 通过该38.88MHz osc、我认为我们可以实现与48.0048MHz osc 相同的抖动水平、60fs (典型值)和90fs (最大值) 如果我的理解不正确、请更正我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 我们之前在 DPLL 上使用了38.88MHz、并且还建议使用这个频率。 3.3V LVCMOS 输入需要一个分压器。

    此致、

    Jennifer 女士