大家好、
你好。 您能在下面查询一下吗?
客户使用 LMX2492 + CMC2442生成24G 源信号、最初是馈送到 LMX2492的40MHz TCXO 、非常适合生成24GHz 源信号。 但是 、当它们 切换到馈送到 LMX2492的100MHz VCXO 时 、它们无法在输出信号解锁的功能下运行。
对于调试、客户使用 SG 作为 OSCin、可发现 OSCin 频率小于 80MHz、可以很好地工作、但 当 OSCin 频率 高于80MHz 时、LMX2492无法锁定输出。 用于 LMX2492配置的 TI 官方软件工具、它应该可以用于寄存器设置。 在数据表中、 LMX2492 OSCin 可能低于600MHz、寄存器 OK、100MHz OSCin、但 LMX2492无法锁定输出、当 OSCin 低于80MHz 时工作正常。
我建议用户检查 POWERDOWN 位是否设置正确、他们提到它 被设置为0x01。 进一步调查表明、如果 LMX2492 PD 频率设置为50MHz、OSCin 可能为100MHz、甚至200MHz。 VCO 输出频率可能被锁定。 但如果 LMX2492 PD 频率设置为100MHz、则最大 OSCin 为85MHz、高于该值、则测量 CPout 作为最高电压、以免锁定输出频率。
您能进一步帮助吗?
谢谢!
此致、
Marvin 酒店