This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:为 PLL1确定低相位噪声的最佳设置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04610, LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1226812/lmk04610-determining-optimal-settings-for-low-phase-noise-for-pll1

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件: LMK04616

我们正在尝试使用 LMK04610与带有低相位噪声 VCXO 的基准源同步、然后再进行分配。

  • 我们需要支持10 MHz 和100 MHz 的2个基准输入频率
  • 转向 VCXO 的频率为100MHz -我们将使用 Crystek CVSS-945-100.000。  我们确认此部件的控制信号为0-5V、 LMK04610只能为其电荷泵输出高达3.3V 的电压。  但是、我们认为2.5V 左右的中心点是可接受的。
  • 我们希望最多分配锁定的100MHz 输出的4个副本
  • 我们仅计划使用 PLL1并禁用 PLL2

我们可以分别设置10MHz 和100MHz 基准。  我们一直在努力实现尽可能低的相位噪声。  但我们发现、与1kHz 及更高频率相比、100Hz 附近的性能并不是很好。  这一点在与其他传统 PLL 相比明显更差。  我们已经通过以下内容来获得有关尝试优化 PLL1设置的指导:

  • 数据表
  • TICS Pro 软件
  • 文档"适用于 LMK046xx 系列的 SDPLL"  

所有这些来源都不能真正阐明如何选择这些设置。 设置大多是通过试错来确定的、但我们也尽量减小环路带宽。  我们还发现、对于10MHz 基准、我们无法进入低脉冲模式并使 PLL 锁定。 我们只能使用50%模式。  使用100MHz 参考的确允许低脉冲模式、但一旦带宽变得过低、我们就无法锁定。  即使带宽非常低、近端噪声性能似乎也很差。

您能否提供一些指导来说明如何从 PLL1获得最佳相位噪声性能?  或针对所述的这些用例提供一些建议的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wah Loo、我们的这一主题专家将立即为您提供帮助。

    此致、

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04616数据表显示了仅 PLL1用例的方框图、其中 PLL2被绕过、输出来自 PLL1。

    您可以通过 TICS Pro 配置 PLL、同时为单环路 PLL1选择工作模式、它将设置此模式的寄存器、可以在 TICS Pro 的 PLL1页面中设置其余配置。

    相位噪声性能取决于相位检测器频率、PLL1不支持高于4MHz 的相位检测器频率。 因此、输出相位噪声将受到此限制。

    以下是最大相位检测器频率 FYR 的配置文件。

    e2e.ti.com/.../LMK04616_5F00_PLL1_5F00_only_5F00_100MHzCLKin1.tcs

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajeet、 感谢您的答复、我们已经在100MHz 输入到100MHz 输出情形中使用了类似的设置。  您发送的配置没有明显更改。  在这一点上、这似乎是我们对该 PLL 实现接近性能的最佳预期。 我们将必须评估这种做法是否可以接受。

    我们有一个关于 LMK04610旁路模式的后续问题。  在旁路模式中、我们禁用 PLL1和 PLL2并且只将 LMK04610用作扇出缓冲器芯片。  在这种情况下、我们只想将来自 CLKIN1输入端的信号分配。  但是、我们注意到、与分配来自 OSCIN 输入端的信号相比、性能意外下降。

    我附加了一个相位噪声捕获、显示了该差异。  在图中:

    • 红色迹线具有馈入 OSCIN 输入的100MHz 低相位噪声信号。  PLL1和 PLL2被禁用、并且信号被缓冲、然后在 OUT7上被监控。
    • 绿色迹线在 CLKIN1输入端具有相同的低相位100MHz 信号。  同样、 PLL1和 PLL2被禁用、并且信号在 OUT7上被缓冲和监控。
    • OUT7的两种情况下的输出设置相同(分频器= 1、数字延迟= 0、模拟延迟= 250ps、驱动模式= HSDS 8mA、压摆率=最强)。
    • 在大约30kHz 时、降级约为10dB。

    您能否解释一下与 OSCIN 输入相比、哪些因素会导致 CLKIN1输入的相位噪声增加?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04610的抖动清除器实际用例、其中 PLL1输入路径(CLKinx)可能具有有噪声的输入、需要通过 PLL2清除抖动。 在这种情况下、PLL1输入路径(CLKinx 输入级)可能性能不佳、并且会通过输入缓冲器/多路复用器增加噪声、从而在旁路模式下运行时可能降低相位噪声性能。 您可以看到旁路模式下 OSCin 输入与 CLKinx 输入之间的差异。  

    谢谢!

    此致、

    阿杰特·帕尔