This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1C1106:芯片应用问题

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1228340/lmk1c1106-application-issues-of-chips

器件型号:LMK1C1106

红色框中的电阻值应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    此缓冲器的输出阻抗为50欧姆。 该电阻器的阻抗应为0欧姆、以便与布线阻抗匹配。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将补充一点、LMK11xx LVCMOS 输出缓冲器的结构实际上包括一个内置于输出级中的串联电阻、该电阻旨在补充驱动器 FET 的阻抗、以形成标称50Ω Ω 阻抗。 此图可能复制自先前的 LVCMOS 缓冲器、该缓冲器不包含输出级中的串联电阻、其中输出阻抗可能更接近25Ω Ω-在这些情况下、串联电阻为22Ω Ω、27Ω Ω、 或者、可能建议33Ω Ω 以帮助匹配50Ω Ω 源阻抗。 LMK1106和其他类似系列 LMK11xx 器件不需要串联电阻、可以省略该元件。