This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVP111-SP:基准发生器的最大负载(VBB 引脚)

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1228823/cdclvp111-sp-max-loading-of-reference-generator-vbb-pin

器件型号:CDCLVP111-SP

VBB 的建议最大电容是多少?

谢谢。

Joey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    数据表中 VBB 的建议值为10nF。 我没有最大值的测试数据。 我将在内部向我的团队核实、看看我们是否有此方面的仿真数据、然后回复给您。

    此致!

    模拟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    您可以使用比10nF 更高的电容值、这将导致基准输出稳定所需的时间更长。 该基准在输出路径上有一个70欧姆的电阻器、因此您可以根据电容值计算稳定时间。  


    此致!

    模拟