大家好、
如下图所示、输出1GHz 信号在其最接近的位置有分数杂散(有些没有杂散、有些则有更多杂散)。 计算发现分数分子分母只能输出1GHz 整数频率:

配置:参考设计中使用环路滤波器。 客户还单独测量时钟、没有此类杂散。
它与什么相关 、如何消除它? 他们还尝试了基准分频器 R、 检查了电源并修改了小数分频分子分母、但输出不是整数频率、仍然存在杂散。
然后、请查看寄存器配置:

此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如下图所示、输出1GHz 信号在其最接近的位置有分数杂散(有些没有杂散、有些则有更多杂散)。 计算发现分数分子分母只能输出1GHz 整数频率:

配置:参考设计中使用环路滤波器。 客户还单独测量时钟、没有此类杂散。
它与什么相关 、如何消除它? 他们还尝试了基准分频器 R、 检查了电源并修改了小数分频分子分母、但输出不是整数频率、仍然存在杂散。
然后、请查看寄存器配置:

此致、
樱桃
尊敬的 Noel:
感谢您的支持。
客户尝试了你提到的方式、确实帮了很多忙! 但2.5G、3.5G、4.5G、5.5G 等更高频率的点仍未被消除、并且杂散也相当大。
下图显示了5.5G 修改后的配置、其中调制器阶数从3变为2、即0x2C00A2、PFD_DLY_SEL 从4变为3、即0x258304:

下图显示了5.5G 阶3的杂散:

下图显示了修改2阶后的杂散、效果要好得多、但仍然存在。 客户还尝试了其他调制器版本、但性能会更差:

下图在上述基础上显示了15mA 至9mA 的电流、杂散有所改善、但近端相位噪声更差:

仍然可以对其进行优化、还是这已经达到预期/最佳性能?
谢谢。此致、
樱桃