This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:PLLatinum 相位噪声仿真与数据表图不匹配

Guru**** 2524570 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229343/lmk04821-pllatinum-phase-noise-simulation-does-not-match-datasheet-plots

器件型号:LMK04821

LMK04821 PLLatinum Sim 相位噪声远未与数据表图接近。

我已经尝试仿真数据表中使用的~μ s 频率计划、匹配滤波器 BW 和相位裕度。 我使用了125MHz 基准和2GHz VCO、但应该没有什么区别。 我已禁用基准噪声、并且仅将 PLL2与 VCO0一起使用。

集成相位噪声高出~10倍、主要由 PLL 噪声决定。 这是该工具提供的内置噪声曲线(PLLatinum 单选按钮中的"使用指标")。 如何使用仿真工具来适当设置 PLL 噪声、以便我在仿真中的结果与数据表中的实际结果匹配?

谢谢。
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    为 PLLatinum sim 选择的输出格式是什么?

    您可以选择输出格式、它定义了仿真的本底噪声。  

    若要获取给定元件值的精确环路滤波器带宽、您可以针对数据表中给出的 C1、C2和 R2 "智能强制选择值"。

    当启用分布路径噪声时、本底噪声似乎与数据表规格不同。 您可以手动输入该值(在数据表中给出:-162dBc/Hz)。

    则仿真数据将与数据表规格匹配。

    谢谢!

    此致、
    阿杰特·帕尔