This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:Sch 审核

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229345/tlc555-q1-sch-review

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3245

嗨、团队,

客户发现 SN74CB3Q3245的 IO 模型无法设置为输出、为什么? 您可以提供帮助吗?  输出高电平持续时间 TH: 0.939 x 49.9K x 4.7uF = 162ms。这是正确的吗?  

e2e.ti.com/.../TLC555QDRQ1-schematic-review.pdf

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Hailiang,  

    时间大约为 t_High = 1.1*(49.9K)*(4.7uF)= 257.9ms。 我在 Tina TI 中已对此进行了验证、如下所示。  

    为了实现大约162ms 的高电平时间、电阻器值可改为31.3k、如下所示。  

    在 FET 栅极(Q172)与接地之间放置一个可能为100k 的可选电阻没有什么坏处、这样在需要时可实现接地电流路径。 此外、根据电路中所驱动的负载类型、如果系统中存在电感反冲问题、有时建议在555的输出端为电源使用可选 TVS 二极管。 例如存在正在驱动的长电缆或电感元件。 我确实看到控制引脚上有一个良好的电容器。 这将有助于对控制引脚线路进行滤波。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通