This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通过寄存器进行复位控制后重新锁定

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1230713/lmx2594-relock-after-reset-control-by-register

器件型号:LMX2594

我想询问在复位控制后的重新同步(重新锁定)情况。

初始设置过程遵循数据表第7.5.1节。

当开启电源后执行初始设置时、预期的频率为输出、同步状态(R110[10:9])变为"2:Locked"。

但是、如果在这之后执行复位控制(R0[1]寄存器)、即使再次执行寄存器的初始设置、也不会重新同步(锁定)。

此时的同步状态(R110[10:9])为"3: unlocked (Vtune High )"。

我想评论一下复位后无法再次锁定的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimura-San,

    复位后、我们需要再次对所有寄存器进行编程。 如果参考时钟仍然存在、LMX2594应锁定。  

    您是否具有我可以在实验中尝试的编程序列?