This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00308:对时钟输入引脚上的端接存有疑问

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229734/lmk00308-have-a-doubt-regarding-termination-on-the-clock-input-pins

器件型号:LMK00308

您好、专家!

我们的客户怀疑时钟输入引脚上的输入端接是什么、以及布线阻抗应该是多少、因为他从生成85欧姆 HCSL 输出的时钟缓冲器驱动这些引脚。 因此、根据输入端接、他必须选择布线阻抗和缓冲器时钟输出串联端接、但数据表未提及时钟输入端接。  

请提供帮助建议。 谢谢你。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    LMK00308的输入为高阻抗。 您需要对输入端所需的任何源进行外部端接。 我认为、如果它是 HCSL、则端接将是50欧姆接地。  

    此致!

    模拟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Asim:

    它们将一个缓冲器用作 LMK00308的输入源、该 LMK00308将生成一个 LPHCSL 输出。 在这种情况下、输入终端应该是什么?

    此致、
    杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    如果输入源为 LP-HCSL 至 LMK00308、如您所述。 则不需要任何终端。

    此致!

    模拟