This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:CDCE913和 TS5A63158

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229555/cdce913-cdce913-and-ts5a63158

器件型号:CDCE913

大家好、支持团队

我们将使用 CDCE913和 TS5A63518、如下所示

请帮助查看并提供建议。

谢谢你。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    确保您具有用于 I2C 连接的上拉电阻器。 确保其他器件的布线阻抗匹配-建议将22欧姆电阻器与输出布线串联。 为了获得最佳性能、建议使用铁氧体磁珠隔离 VDD 和 VDDOUT 电源。

    谢谢。
    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadeem


    我是否按照您的建议修改了原理图? 是正确的吗?

    如有任何建议、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    如果圆圈表示这些值将发生变化、说明一切正常。

    谢谢。

    Kadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keet

    我们将根据以下三个参数选择铁氧体磁珠:

    直流阻抗(0至5 Ω)

    直流电流(15%裕度+最大电源电流)

    低频率(10-100kHz)附近的共振

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lawrence

    在 CDCE (L) 9XX 性能评估模块上、我们使用 BLM31PG500SN1L、但它具有50欧姆的阻抗。

    BLM21BB050SN1D 可能适合您的要求。

    谢谢。
    Kadeem