This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:仅使用 PRI_REF 时的基准 los

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1229547/cdcm6208-los-of-reference-when-only-pri_ref-used

器件型号:CDCM6208

大家好!

此设备出现问题:

在我的板中、PRI_REF 引脚连接到一个  工作频率为100MHz 的 LVDS 发送器。 SEC_REF 引脚(也包括 VDD_SEC_REF)直接连接到 GND、因此不使用。

由于我仅使用 PRI_REF、REF_SEL 引脚设置为低电平。 SYNCN 和 PDN 引脚均悬空。

我使用 SPI 模式对其进行编程、并将 Reg.4设置为0x338C。 该器件向我提供了一条信息:los REF 为高电平、而且 PLL 已解锁、当然、没有输出。

输入时钟是正常的、当我将 Y4和 Y5设置为旁路 PRI_REF 时、Y4和 Y5上的输出时钟也是如此。

我想知道为什么 SMUX 没有输出时钟。 我是否进行了错误的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weit20:

    I 已查看 R4 = 0x338C、设置看起来正常。 您可以尝试设置位#12 = 0、以防万一。 目前这个位为1、这告诉器件使用 SEC_REF、除非 REF_SEL 为低电平、并且我不知道覆盖的一致性如何。

    如果智能多路复用器配置正确、则基准信号可能会传递到 PLL、但 PLL 设置的一些因素会阻止器件锁定。 我想其他客户过去也遇到过这种情况。 如果您使用的是 TICS Pro、请向我们提供配置文件(.tcs)、以便我们可以查看其他寄存器。 或者、如果您手动生成了寄存器配置、只需在此处列出即可。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我已尝试设置 R4.12 = 0、但仍然不工作。  

    附件文件是我的 配置文件。

    e2e.ti.com/.../CDCM6208V2G.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还提供了 TICS Pro 的屏幕截图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weit20:

    PLL 配置一般看起来正确。 我注意到 ENCAL 字段(寄存器3中的位#4)由于某种原因而被禁用、这可能会阻止 VCO 在配置更改后正常启动。 它在默认配置中启用、因此我建议转到"User Controls"->"Control Signals"并启用 ENCAL。 我认为此更改会自动校准 VCO、但您也可以从1 --> 0 --> 1切换 RSTN 寄存器(寄存器3中的位#6)、以防您立即看不到任何内容。 请告诉我它是否有帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我是按照您的建议执行的、现在它可以正常工作。 感谢你的帮助。

    此致、

    童伟