This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:DLL 无法锁定到 PRIREF 输入

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1230393/lmk05318b-dll-cannot-lock-to-priref-input

器件型号:LMK05318B

您好专家:

我正在测试 LMK05318BEVM。 我向 PRIREF 输入馈送了15MHz 的 LVCMOS 信号、并尝试使 DPLL/APLL1/APLL2成为该基准输入。 但是、DLL 似乎始终无法锁定到15MHz 输入。 我使用 TICS Pro v1.7.5.7对该器件进行了编程。 附件是由 TICS Pro 生成的配置文件。 您能帮我确认一下出了什么问题吗?

谢谢你。

Johne2e.ti.com/.../LMK05318BEVMCofig.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们对我们的设备专家进行了寻呼、但她将不在办公室、直至周五。 我明天会自己看一下这种配置。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我查看了 DPLL 设置("设置 DPLL (续)" Page in TICS Pro)、并在 Jennifer 明天回来之前有两个可以尝试的想法:

    • 禁用 BAW 频率锁定检测功能、在启用 DPLL 时该功能应该处于关闭状态
    • DPLL 频率锁定检测设置当前的测量时间为9.6ms、比96ms 的默认测量时间低10倍。 我不完全了解该函数是如何工作的、但您可以尝试将平均值字段更改为100、或使用默认设置来查看它是否有助于 DPLL 实现锁定。

    谢谢。

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我已经尝试了您的建议。 不幸的是、它无法解决问题。 DPLL 仍然锁定失败。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    它现在锁定了。 此问题是由于参考验证提前/后期配置所致。 一旦我禁用基准提前/延迟验证、DPLL 就会锁定。

    比你还好!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很高兴听到您的问题已解决。 如果您有其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    Evan Su