This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:无法锁定 LMX2492

Guru**** 2911810 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1232248/lmx2492-the-lmx2492-cannot-be-locked

器件型号:LMX2492

您好,

我将 LMX2492连接到外部 VCO、环路滤波采用了四阶无源形式。 仿真控制采用了 TI 提供的 TiPLLatinum 和 TICS Pro、其中相位裕度设置为49.7°、环路带宽为437KHz。 然而、不能一直锁定输出频率、我可以问问是什么导致了它?另一个问题是 KPD 调节的作用是什么、设置越大、其相位噪声性能越好?当我将 KPD 设置为3.1mA 时、 远程相位噪声(5MHz)变得更糟。上述设置 FPD=40MHz、R_divider = 1、FVco=1.5GHz、KPD=0.4mA、Kvco=36MHz/V

 期待  您的 建议!

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    您能否提供 TICS Pro 配置文件和原理图?